Griglia allarmi
Utilizzare il widget
Griglia allarmi
per visualizzare e gestire gli allarmi a runtime. Il widget Griglia allarmi
consente di visualizzare e gestire gli allarmi a runtime. Visualizzare le informazioni sugli allarmi e riconoscere e confermare gli allarmi.Ciascuna riga della griglia indica una modifica dello stato dell'allarme. Riconoscere e confermare uno o tutti gli allarmi sulla griglia. Il widget
Griglia allarmi
visualizza queste colonne di informazioni:
Colonna | Descrizione |
---|---|
Timestamp | Data e ora dell'ultimo aggiornamento dell'evento di allarme. |
Nome | Nome dell'oggetto allarme che ha generato l'evento di allarme. |
Variabile sorgente | Variabile che l'evento monitora. |
Messaggio | Messaggio associato all'evento di allarme. |
Attivo | Se l'allarme è: Inattivo Attivo |
Riconosciuto | Se l'allarme è riconosciuto o non riconosciuto: Non riconosciuto Riconosciuto |
Confermato | Se l'allarme è confermato o non confermato: Non confermato Confermato |
Gravità | Livello di gravità dell'allarme da 1 a 1000. |
Il widget
Griglia log allarmi
visualizza gli eventi di allarme registrati dal logger degli eventi configurato, ad esempio la Griglia storico allarmi
. Utilizzare il widget Griglia storico allarmi con filtro
per filtrare i dati loggati.È possibile personalizzare i dati visualizzati nella
Griglia allarmi
aggiungendo ulteriori proprietà a un allarme per creare un tipo di allarme. Vedere Creazione di una griglia allarmi.Fornire un feedback