Manage translations

Gestione delle traduzioni

Utilizzare le API C# per leggere o scrivere le stringhe tradotte all'interno degli oggetti
LocalizationDictionary
.
Le API sono fornite dalla classe statica
InformationModel
.

Classe
LocalizedText

Ogni API ha tra i propri argomenti un'istanza della classe C#
LocalizedText
, che identifica una chiave/riga o una specifica stringa tradotta in un
LocalizationDictionary
. Contiene le seguenti proprietà:
NamespaceIndex
(int)
Identificatore dello spazio dei nomi del progetto a cui appartiene il
LocalizationDictionary
.
SUGGERIMENTO: Se questo
LocalizationDictionary
è nello stesso progetto NetLogic, non è necessario specificare il
NamespaceIndex
nella costruzione di un
LocalizedText
.
TextId
(string)
Una chiave alla quale possono essere associate le traduzioni di una stringa.
LocaleId
(string)
ID impostazioni locali. Ad esempio:
en-US
.
Text
(string)
Una stringa tradotta.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal