Creazione di un trigger allarme

Creare un interruttore che attivi l'allarme ConveyorChassisMalfunction.
  1. Creare un interruttore che attiva l'allarme:
    1. Nel riquadro
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (type)
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Interruttore
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'interruttore, selezionare
      Edit
      e immettere
      TriggerConveyorChassisMalfunctionAlarm
      .
    3. In
      Proprietà
      , creare un collegamento dinamico tra
      Attivo
      e
      ProjectName
      Modello
      ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
  2. Creare un'etichetta del trigger:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (type)
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Etichetta
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'etichetta, selezionare
      Edit
      e immettere
      TriggerAlarmLabel
      .
    3. In
      Proprietà
      , impostare
      Testo
      su
      Trigger the conveyor chassis malfunction alarm:
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.