- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione su OPC UA
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Variabile LogicObject: accesso diretto all'oggetto NetLogic
LogicObject
: accesso diretto all'oggetto NetLogicOgni NetLogic espone la variabile
LogicObject
, che rappresenta il nodo NetLogic stesso. È utile per accedere direttamente al nodo.Esempi
In questo esempio viene mostrato il valore della variabile
Speed
contenuta nella NetLogic impostata su 100
LogicObject.GetVariable("Speed").Value = 100;
In questo esempio viene mostrato il valore della variabile
Speed
assegnata alla variabile a numero intero C# speed
.int speed = LogicObject.GetVariable("Speed").Value;
Fornire un feedback