Componenti

I progetti
FactoryTalk Optix
soddisfano lo standard Open Platform Communication (OPC), che consente l'interoperabilità tra sistemi diversi.

Software

FactoryTalk Optix
è costituito da diversi componenti software in esecuzione su diverse parti del sistema di automazione.
Software
Sistema
Descrizione
FactoryTalk Optix Studio
Sistema di sviluppo
Ambiente di sviluppo integrato con un framework di moduli funzionali per la progettazione e la compilazione delle applicazioni HMI o Internet delle cose (IoT).
(Opzionale) Editor di codice esterno
Un editor di codice di terze parti per la personalizzazione, l'estensione o l'aggiunta di nuove funzionalità tramite lo sviluppo di codice C# personalizzato per le NetLogic.
MANCIA: È consigliabile utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
Applicazione FactoryTalk Optix
Sistema client
Un'applicazione HMI o IoT sviluppata e compilata in
FactoryTalk Optix Studio
.
Servizio di aggiornamento dell'applicazione FactoryTalk Optix
Software per l'aggiornamento e il trasferimento di
Applicazioni FactoryTalk Optix
da
FactoryTalk Optix Studio
ai dispositivi client.

Workflow

Questo diagramma illustra la procedura di sviluppo e trasferimento di
Applicazione FactoryTalk Optix
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.