- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione su OPC UA
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Configurare identificativi di impostazioni locali
Creare identificativi di impostazioni locali e aggiungerli al dizionario.
- Creare identificativi di impostazioni locali per le lingue inglese (US) e italiano:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModele selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'oggetto, selezionaree immettereLocaleIds.
- InProprietà, in alto, selezionaree selezionareVariabile.
- Fare doppio clic sul nome della variabile e inserireen-US.
- SelezionareInt32e selezionareLocaleId.SUGGERIMENTO: Se l'opzione richiesta non viene visualizzata, selezionare la casella di controlloMostra tutti.
- Per il valore della proprietà, selezionareen-US.
- InProprietà, in alto, selezionaree selezionareVariabile.
- Fare doppio clic sul nome della variabile e inserireit-IT.
- SelezionareInt32e, inEditor tipi di dati, selezionareMostra tuttie selezionareLocaleId.
- Per il valore della proprietà, selezionareit-IT.
- Aggiungere l'impostazione locale in italiano nel dizionario:
- InProprietàespandereTraduzioni.
- Fare doppio clic suLocalizationDictionary1.
- In alto, selezionareAggiungi impostazioni localinel riquadro centrale.
- Nell'elenco, selezionareit-ITe selezionareAggiungi impostazioni locali selezionate.
Fornire un feedback