Configurazione del widget Configuratore di rete

Configurare il widget
Configuratore di rete
per visualizzare e modificare le impostazioni per le interfacce di rete WAN, LAN e Wi-Fi.
  1. Per configurare il widget Configuratore di rete
  2. Selezionare
    Librerie dei template
    .
  3. In
    Librerie
    , selezionare
    Widget
    .
  4. In
    Componenti
    , trascinare
    Configuratore di rete
    in
    Vista progetto
    .
  5. In
    Librerie
    , selezionare
    Chiudi
    .
  6. In
    Vista progetto
    , espandere
    NetworkConfiguratorDialog(type)
    per visualizzare le
    Proprietà
    per il tipo.
  7. Trascinare l'oggetto
    Sistema
    #
    in
    SystemNode
    in
    Proprietà
    .
    Le impostazioni del sistema sono associate al widget.
  8. A runtime, effettuare le modifiche desiderate e selezionare
    Applica
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.