Aprire il progetto in un editor di codice esterno
È possibile aprire l'intero progetto
FactoryTalk Optix Studio
in un editor di codice esterno.Impostare l'editor di codice esterno. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionareApri Soluzione .NET.Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.SUGGERIMENTO: È consigliabile utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
Fornire un feedback