Ridimensionamento di un oggetto grafico

Trascinare per ridimensionare un oggetto grafico oppure specificare i valori nelle proprietà Altezza e Larghezza dell'oggetto grafico.
Per ridimensionare un oggetto grafico, l'allineamento dell'oggetto grafico deve essere sinistra, superiore o inferiore. Se l'allineamento dell'oggetto grafico sull'asse X o sull'asse Y è
Regola
, le dimensioni dell'oggetto grafico cambiano dinamicamente in base alle dimensioni del contenitore. Non è possibile ridimensionare un oggetto che si trova all'interno di un contenitore rispetto alle dimensioni del contenitore.
MANCIA: Le dimensioni dell'oggetto
Finestra
definiscono le dimensioni dell'intera interfaccia utente. Può essere impostato utilizzando le proprietà
Larghezza
e
Altezza
, oppure può essere impostato automaticamente in base alle dimensioni dello schermo su cui l'interfaccia viene visualizzata durante il runtime utilizzando la proprietà
Schermo intero
.
  • Nella finestra, trascinare un quadratino di ridimensionamento sull'oggetto oppure in
    Vista progetto
    selezionare un oggetto e in
    Proprietà
    modificare:
    • Altezza
      . Immettere il valore per l'altezza dell'oggetto grafico.
    • Larghezza
      . Immettere il valore per la larghezza dell'oggetto grafico.
    MANCIA: Se si elimina il valore
    Altezza
    o
    Larghezza
    , l'oggetto grafico utilizza l'impostazione
    Auto
    . Il testo e il riempimento determinano le dimensioni dell'oggetto.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.