- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione su OPC UA
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Creazione di un collegamento dinamico trascinando l'origine
Creare un collegamento dinamico trascinando l'origine da
Vista progetto
al valore della proprietà da impostare il collegamento dinamico.- InVista progetto, selezionare la variabile che contiene la proprietà che si desidera impostare tramite il collegamento dinamico.
- Trascinare il nodo o la variabile su:
- Una proprietà. Trascinare il nodo sul valore della proprietà.Il riferimento al nodo o alla variabile viene visualizzato nella proprietà.
- Un oggetto grafico. Trascinare la variabile in un oggetto grafico nell'editor.In questo modo viene creato un collegamento dinamico alla proprietà più adatta dell'oggetto grafico. Ad esempio, trascinare una variabile in unaCasellaDiTestoper creare un collegamento alla proprietàTestoe visualizzare il valore.
Il riferimento al nodo o alla variabile selezionata viene visualizzato nella proprietà. Per ulteriori informazioni, vedere Riferimenti a origini dei collegamenti dinamici.
Fornire un feedback