Create a button that adds random data

Creazione di un pulsante che aggiunge dai casuali

Creare un pulsante che attiva la generazione di stringhe casuali che popolano la lista filtrabile.
  1. Creare un pulsante:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (type)
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Pulsante
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionare
      Edit
      e immettere
      GenerateRandomStringsButton
      .
  2. Configurare il pulsante:
    1. In
      Proprietà
      , impostare
      Testo
      su
      Generate Random Data
      .
    2. Accanto a
      Evento MouseClick
      , selezionare
      Add
      e selezionare
      ProjectName
      NetLogic
      GeneraStringheCasuali
      EseguiQuery
      .
    3. Accanto a
      Evento MouseClick
      , selezionare
      Add
      e selezionare
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      RandomDataListBox
      Aggiorna
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal