Creazione dell'interfaccia del modulo di contatto
Creare l'interfaccia del modulo di contatto e integrarla con la NetLogic.
- InVista progetto, espandereUI.
- Creare le etichette:
- Creare quattro etichette facendo clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionando .
- Rinominare le etichette passando il puntatore del mouse su ciascuna etichetta, selezionando e immettendo:
- ContactForm
- EmailLabel
- SubjectLabel
- BodyLabel
- SelezionareContactForme, inProprietà, impostareTestosuContact Form.
- SelezionareEmailLabele, inProprietà, impostareTestosuEmail.
- SelezionareSubjectLabele, inProprietà, impostareTestosuSubject.
- SelezionareBodyLabele, inProprietà, impostareTestosuBody.
- Creare caselle di testo:
- Creare tre caselle di testo facendo clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionando .
- Rinominare le caselle di testo passando il puntatore del mouse su ciascuna casella di testo, selezionando e immettendo:
- EmailBox
- SubjectBox
- BodyBox
- Creare il pulsante Invia:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionare e immettereSendButton.
- InProprietà, impostareTestosuSend.
- InVista eventi, impostareMouseClickEvent, selezionare e selezionare .
- Creare collegamenti dinamici tra:
- replyToAddresse P .
- mailSubjecte .
- mailBodye .
Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
Fornire un feedback