Creazione di un allarme
Creare un allarme che indichi malfunzionamenti dello chassis del trasportatore.
- Creare una variabile di input:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sulla variabile, selezionare e immettereConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable:
- SelezionareConveyorChassisMalfunctionAlarmVariablee, inProprietà, selezionareInt32e selezionareBoolean.
- Creare l'allarme:
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suAllarmie selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'allarme, selezionare e immettereConveyorChassisMalfunction.
- Configurare l'allarme:
- InProprietà, creare un collegamento dinamico traVariabile di inpute .Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- ImpostareMessaggiosuConveyor chassis malfunctioned.
Fornire un feedback