Visualizzazione dei riferimenti di un nodo o di un elemento
Visualizzare i riferimenti per visualizzare tutti gli oggetti del modello informativo che fanno riferimento a un nodo o a un oggetto.
- Visualizzare i riferimenti daVista progetto.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo o sull'elemento e selezionareMostra riferimenti.
- InRiferimenti di (nome), selezionare un percorso, quindiVai a...
FactoryTalk Optix Studio
consente di accedere alla posizione del riferimento. Gli oggetti a cui si fa riferimento in una NetLogic non vengono mostrati.Fornire un feedback