- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione su OPC UA
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
NetLogic Zip Unzip
La NetLogic Zip Unzip consente di creare, estrarre e proteggere gli archivi ZIP protetti da password.
IMPORTANTE:
Questa NetLogic utilizza una libreria di terze parti. Per ulteriori informazioni, vedere NuGet Gallery | SharpZipLib.
Metodo CreateZipArchive
CreateZipArchive
Comprimere un file o una cartella in un archivio ZIP.
Riceve le seguenti proprietà:
- Source
- Percorso completo del file o della cartella da comprimere.
- Target
- Percorso completo dell'archivio da generare.
- Password
- (Opzionale) La frase che protegge l'archivio generato con password.
Metodo UnzipArchive
UnzipArchive
Decomprime un archivio ZIP.
Riceve le seguenti proprietà:
- Source
- Percorso completo dell'archivio ZIP da decomprimere.
- Target
- Il percorso della cartella in cui verranno estratti i contenuti dell'archivio.
- Password
- (Opzionale) La frase che potrebbe essere necessaria per estrarre l'archivio.
Fornire un feedback