Controller allarme

BrowseName
AlarmController
SuperType
Oggetto(BaseObjectType)

Proprietà

Nome
BrowseName
DataType
Descrizione
Abilitato
Enabled
Abilita/disabilita l'allarme.
Attivo
Active
Allarme attivo/inattivo.
Riconoscimento automatico
AutoAcknowledge
Vero: quando l'allarme si attiva, viene automaticamente riconosciuto e confermato. Falso: quando l'allarme si attiva, deve essere riconosciuto dall'utente.
Conferma automatica
AutoConfirm
Vero: quando l'allarme si attiva, viene automaticamente confermato dall'applicazione. Falso: quando l'allarme si attiva, deve essere confermato dall'utente.
Variabile di input
InputValue
Variabile da monitorare.
Messaggio
Message
Testo del messaggio di allarme.
Gravità
Severity
Livello di gravità dell'allarme, che ne indica la priorità su una scala da 1 a 1000 (conforme a standard OPC UA: 1 = informazione, 1000 = errore grave).
Ultimo evento
LastEvent
Ultimo evento di allarme generato.

Metodi

Riconosci
BrowseName
Acknowledge
InputArguments
Nome
DataType
Descrizione
EventId
EventID che identifica una particolare notifica ad un evento.
Comment
Testo localizzato da applicare all'allarme.
Conferma
BrowseName
Confirm
InputArguments
Nome
DataType
Descrizione
EventId
EventID che identifica una particolare notifica ad un evento.
Comment
Testo localizzato da applicare all'allarme.
Aggiungi commento
BrowseName
AddComment
InputArguments
Nome
DataType
Descrizione
EventId
EventID che identifica una particolare notifica ad un evento.
Comment
Testo localizzato da applicare all'allarme.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.