Impostazione delle opzioni

Impostazioni globali specifiche per il software
FactoryTalk Optix Studio
.
Le impostazioni globali includono la lingua visualizzata nell'interfaccia utente, l'attivazione dei messaggi di log, l'attivazione delle funzionalità in corso di sviluppo, l'editor di codice predefinito per qualsiasi codice C# per le NetLogic, l'unità di misura per le lunghezze fisiche e le impostazioni di controllo versione.
  1. Nella barra del titolo di
    FactoryTalk Optix Studio
    , selezionare la freccia in giù dopo
    Opzioni FactoryTalk Optix Studio
    e selezionare
    Opzioni FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. In
    Opzioni FactoryTalk Optix Studio
    , compilare:
    • Lingua
      . Selezionare la lingua dell'interfaccia utente.
    • Modalità avanzata
      .  Attivare la visualizzazione avanzata dei messaggi di log nel pannello
      Output
      .
    • Mostra funzionalità in anteprima
      . Attivare le funzionalità di
      FactoryTalk Optix Studio
      in corso di sviluppo, che possono causare instabilità nei progetti.
    • Editor di codice
      .Impostare l'editor di codice predefinito da utilizzare con il codice C# di NetLogic.
    • Unità lunghezza fisica
      .Impostare l'unità di misura predefinita per le lunghezze fisiche.
  3. In
    Configurazione utente controllo versione
    , compilare:
    • Nome utente
      . Il nome utente dell'account utente loggato quando un progetto viene archiviato in un repository di controllo versione.
    • Email utente
      . L'indirizzo e-mail dell'account utente loggato quando un progetto viene archiviato in un repository di controllo versione.
  4. In
    Provider e ID di controllo versione
    , in
    Seleziona un provider
    , selezionare il nome utente autorizzato per archiviare i progetti nel repository di controllo versione e selezionare
    Aggiungi identità
    .
  5. Selezionare
    Salva
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.