- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione su OPC UA
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Gestione dei percorsi di file e risorse
La classe C# statica
ResourceURI
rappresenta il percorso (URI) di un file o di una risorsa all'interno o all'esterno del progetto.
SUGGERIMENTO:
La classe
ResourceURI
rappresenta lo stesso tipo di dati per le variabili. Ad esempio, la proprietà Path
di un oggetto Image
.Proprietà dell'oggetto ResourceURI
ResourceURI
La tabella seguente mostra le proprietà della classe
ResourceURI
e i metodi che la classe espone ai file o alle risorse di riferimento.Proprietà | Tipo di dati | Descrizione |
---|---|---|
URIType | URIType | Il tipo di percorso del percorso contenuto:
|
ProjectRelativePath | string | Il percorso relativo di un file in relazione alla cartella ProjectFiles . |
ApplicationRelativePath | string | Il percorso relativo di un file in relazione alla cartella ApplicationFiles . |
AbsoluteFilePath | string | Il percorso assoluto di un file esterno al progetto. |
URI | string | Il percorso assoluto di una risorsa generica. |
In base al valore della proprietà
URIType
di un oggetto di tipo ResourceURI
, altre proprietà possono o meno esporre un valore.URIType | ProjectRelativePath | ApplicationRelativePath | AbsoluteFilePath | URI |
---|---|---|---|---|
URI | - | - | - | URI (ad esempio, un URL HTTP) |
ProjectRelative | Percorso relativo alla cartella ProjectFiles | - | - | Percorso assoluto |
ApplicationRelative | - | Percorso relativo rispetto alla cartella ApplicationFiles | - | Percorso assoluto |
AbsoluteFilePath | - | - | Percorso assoluto | Percorso assoluto |
Fornire un feedback