- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione su OPC UA
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Aggiunta di limiti a una variabile
Aggiungere limiti minimo e massimo alle variabili numeriche. I limiti impongono determinati comportamenti quando il valore è al di fuori dei limiti.
- InVista progetto, selezionare la variabile.
- InProprietà, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla variabile numerica e selezionare .
- InEURange, compilare:
- Limite basso. Immettere il limite basso per il valore della variabile.
- Limite alto. Immettere il limite alto per il valore della variabile.
- Vincola. Impostare su Vero per vincolare i valori per la variabile ai limiti basso e alto.
Fornire un feedback