Creazione di un tipo di oggetto
Creare un tipo di oggetto in modo da creare istanze di quel tipo che mostrino valori diversi a runtime. Creare un tipo in
Vista tipi
.- Quando si crea un tipo di oggetto, l'oggetto originale da cui si crea il tipo diventa un'istanza del nuovo tipo.
- DallaVista progetto, trascinare un oggetto in una cartella inVista tipi.
Il nuovo oggetto viene visualizzato nella
Vista tipi
e al nome dell'oggetto viene aggiunto (type)
. Il nuovo tipo viene inoltre visualizzato nella stessa cartella in Vista progetto
.Fornire un feedback