- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione su OPC UA
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
ResourceURI.FromProjectRelativePath(path)
Restituisce un oggetto C# del tipo
ResourceURI
, con URIType
di ProjectRelative
e che contiene un percorso relativo a un file rispetto alla cartella ProjectFiles
.static ResourceUri FromProjectRelativePath(stringpath);
Argomenti
- path(string)
- Percorso relativo di un file rispetto alla cartellaProjectFiles.
Restituisce
- ResourceURI
- Un oggetto C# che contiene il percorso indicato nell'argomento.
Esempio
L'esempio seguente mostra un'API che restituisce un oggetto C#
projectRelativeResourceURI
del tipo ResourceURI
che contiene il percorso relativo Text1.txt
. L'oggetto viene utilizzato come argomento dell'API .NET WriteAllText
per creare un file di testo Text1.txt
all'interno della cartella ProjectFiles
.var projectRelativeResourceUri = ResourceUri.FromProjectRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(projectRelativeResourceUri.ProjectRelativePath); File.WriteAllText(projectRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
Fornire un feedback