- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione su OPC UA
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
InformationModel.MakeAlias(browseName)
Crea un alias e restituisce un oggetto C#
IUAVariable
corrispondente.static IUAVariable MakeAlias(QualifiedNamebrowseName);
Argomenti
- browseName(QualifiedName)
- IlBrowseNamedel nuovo alias.
Restituisce
- IUAVariable
- Un oggetto C# che corrisponde all'oggetto del progetto creato.
Esempio
L'esempio seguente mostra un alias creato nell'oggetto
Motor1
del progetto FactoryTalk Optix Studio
:var modelFolder = Project.Current.Get("Model"); var alias = InformationModel.MakeAlias("CurrentMotor"); modelFolder.Add(alias); modelFolder.SetAlias("Model", Project.Current.Find("Motor1"));
Fornire un feedback