Sviluppo di una soluzione che campioni e archivi dati periodicamente
Creare un'applicazione che campiona periodicamente il valore di una variabile e archivia i dati in un database incorporato.
NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
PeriodicallySamplingStoring.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suModelloe selezionare .
- Creare un logger dei dati periodico con un database integrato che monitora la variabile. Vedere Aggiunta di un logger dei dati.
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
In per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare In esecuzione
Fornire un feedback