- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione su OPC UA
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Creazione dell'interfaccia dell'applicazione
Creare un pulsante per inserire i dati nel database, un pulsante per eseguire una query sul database e un'etichetta che visualizza i risultati della query.
- Creare il pulsante Inserisci:
- InVista progetto, espandereUI.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionaree immettereInsertButton.
- InProprietà, impostareTestosuInsert Random Data.
- Creare il pulsante Esegui query:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionaree immettereRunQueryButton.
- InProprietà, impostareTestosuDisplay Query in Label.
- Creare l'etichetta del risultato della query:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Passare il puntatore del mouse sull'etichetta, selezionaree immettereQueryResultLabel.
- InProprietà, impostareTestosuQuery Results....
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.

Fornire un feedback