Creazione di pulsanti per l'attivazione dei metodi

Creare pulsanti che attivano metodi NetLogic personalizzati.
  1. Creare il pulsante di esportazione:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (type)
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Pulsante
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionare
      Edit
      e immettere
      ExportButton
      .
  2. Configurare il pulsante di esportazione:
    1. In
      Proprietà
      , impostare
      Testo
      su
      Export Data
      .
    2. In
      Eventi
      , accanto all'
      evento MouseClick
      , selezionare
      Add
      e selezionare
      ProjectName
      NetLogic
      ExportTableData
      ExportCSV
      .
    3. Creare un collegamento dinamico tra la proprietà
      tableNodeId
      e
      ProjectName
      DataStores
      Store1
      Tabelle
      Table1
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
  3. Creare il pulsante di generazione dati:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (type)
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Pulsante
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sul pulsante, selezionare
      Edit
      e immettere
      GenerateDataButton
      .
  4. Configurare il pulsante di generazione dati:
    1. In
      Proprietà
      , impostare
      Testo
      su
      Generate Data
      .
    2. In
      Eventi
      , accanto all'
      evento MouseClick
      , selezionare
      Add
      e selezionare
      ProjectName
      DataStores
      Archivio1
      GenerateRandomData
      InsertRandomValues
      .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal