- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione su OPC UA
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Combo box
Selezione a discesa i cui elementi sono ricavati da un modello di nodi del progetto o da una o più tabelle di un database.
Proprietà
Nome | BrowseName | DataType | Descrizione |
---|---|---|---|
Testo | Text | (Solo con Modalità = Modificabile) Testo dell'elemento scritto/selezionato. Può essere usato per realizzare logiche personalizzate (per esempio creare nuovi nodi). | |
Modello | Model | Riferimento al modello informativo o al database da cui ricavare i dati. | |
Valore selezionato | SelectedValue | Valore della proprietà impostata in Percorso del valore selezionato quando viene selezionato un elemento a runtime. | |
Elemento selezionato | SelectedItem | Elemento selezionato quando l'oggetto viene inizializzato a runtime (se vuota viene inizializzato senza selezioni). Dopo l'inizializzazione, questa proprietà espone il nodo corrispondente all'elemento selezionato (l'accesso alla proprietà è sia in lettura che scrittura quando i dati sono ricavati da nodi di progetto, in sola lettura quando sono ricavati da un database). | |
Elemento UI selezionato | UISelectedItem | ||
Valore UI selezionato | UISelectedValue | ||
Permetti deselezione | AllowDeselection | ||
Percorso del valore visualizzato | DisplayValuePath | Attributo/proprietà dei nodi o colonna di una tabella di un database di cui visualizzare il valore nella lista. Quando non è valorizzata, se il modello è basato su nodi viene visualizzato il BrowseName dei nodi, se il modello è basato su database viene visualizzato il valore della prima cella di ogni riga, a meno di query che filtrano ulteriormente i valori. | |
Percorso del valore selezionato | SelectedValuePath | Proprietà con cui valorizzare la proprietà Valore selezionato a runtime quando si seleziona un elemento. | |
Query | Query | Query SQL standard per filtrare i dati di interesse. Può essere usato sia per filtrare dati di un database che per filtrare dati ricavati da un modello basato su nodi. Nel caso di modello basato su nodi, è obbligatoria la parte SELECT * FROM Modello, seguita dalla clausola WHERE con cui indicare le condizioni di ricerca - es.: SELECT * FROM Modello WHERE Velocità > 40 | |
Modalità | Mode | Modalità di selezione degli elementi. Normale = selezione tramite clic; Normale con ricerca testuale = selezione tramite clic o tramite digitazione completa di un elemento esistente; Modificabile = selezione tramite clic o tramite digitazione completa di un elemento esistente o nuovo. | |
Famiglia di font | FontFamily | Famiglia di font. | |
Spessore del font | FontWeight | Spessore del font. | |
Font corsivo | FontItalic | Abilita/disabilita lo stile corsivo per il testo. | |
Dimensione del font | FontSize | Dimensione del font. | |
Colore testo | TextColor | Colore del testo da visualizzare. | |
Direzione ordinamento | SortOrder | Ordinamento predefinito, crescente o decrescente, degli elementi. | |
Ordina per | OrderBy | Attributo/proprietà dei nodi o colonna di una tabella in base a cui ordinare gli elementi. Generalmente si imposta lo stesso attributo/proprietà o colonna da cui sono ricavati gli elementi. | |
Visibilità | Visible | (Ereditato da Elemento) | |
Abilitato | Enabled | (Ereditato da Elemento) | |
Opacità | Opacity | (Ereditato da Elemento) | |
Margine sinistro | LeftMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine superiore | TopMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine destro | RightMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Margine inferiore | BottomMargin | (Ereditato da Elemento) | |
Larghezza | Width | (Ereditato da Elemento) | |
Altezza | Height | (Ereditato da Elemento) | |
Allineamento orizzontale | HorizontalAlignment | (Ereditato da Elemento) | |
Allineamento verticale | VerticalAlignment | (Ereditato da Elemento) | |
Rotazione | Rotation | (Ereditato da Elemento) |
Metodi
Aggiorna
- BrowseName
- Refresh
Eventi
Selezione modificata
- BrowseName
Fornire un feedback