Disegnare un ovale o un cerchio

Utilizzare lo strumento
Ellisse
per disegnare un ovale o un cerchio.
  1. Da
    Vista progetto
    , aprire la finestra che dovrà contenere l'oggetto.
  2. Nella barra degli strumenti dell'editor, selezionare
    Ellisse
    .
  3. Nella finestra, posizionare il puntatore nel punto in cui deve iniziare l'ovale o il cerchio.
  4. Trascinare per disegnare il ovale o il cerchio.
L'oggetto viene visualizzato nella finestra e in
Vista progetto
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.