Configurazione di un evento su transizione di intervallo

Attivare i metodi se il valore di una variabile o proprietà di un oggetto è all'interno o all'esterno di un intervallo specifico.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare un oggetto o una variabile.
  2. In
    Proprietà
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su una variabile o su una proprietà e selezionare
    Nuovo
    Evento su transizione di intervallo
    .
    MANCIA: Se necessario, selezionare
    Add
    per aggiungere una variabile.
  3. In
    Eventi
    , da
    Transizione
    , selezionare:
    • Dentro (esclusivo)
    • Fuori (esclusivo)
    • Dentro (inclusivo)
    • Fuori (inclusivo)
    Elemento
    Descrizione
    Intervallo
    Transizione del valore
    Esecuzione del metodo
  4. Impostare la proprietà
    Da
    .
    MANCIA: È possibile immettere il valore di soglia o aggiungere un collegamento dinamico al valore soglia. Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
  5. Impostare la proprietà
    A
    .
    MANCIA: È possibile immettere il valore di soglia o aggiungere un collegamento dinamico al valore soglia. Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
  6. Accanto a
    VariableTransitioned
    , selezionare
    Add
    .
  7. Selezionare un metodo:
    • Per i metodi globali, espandere
      Comandi
      .
    • Per i metodi locali, espandere i nodi che espongono metodi (ad esempio, un nodo
      GrigliaDati
      espone un metodo
      Aggiorna
      ) o espandere il nodo relativo a una specifica NetLogic.
  8. (Opzionale) Se il metodo richiede argomenti, espandere il metodo e impostare gli argomenti.
  9. (Opzionale) Selezionare ulteriori metodi.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.