Esempi di query sui dati numerici
Query campione per filtrare i motori in base a diverse proprietà.
- Visualizzare l'oggetto Motor5
- SELECT * FROM Model WHERE BrowseName = 'Motor5'
- Visualizzare i motori con valore Acceleration pari a 20
- SELECT * FROM Model WHERE Acceleration = 20
- Visualizzare i motori con valori Acceleration pari a 20 e Speed compreso tra 300 e 500
- SELECT * FROM Model WHERE Acceleration > 20 AND Speed BETWEEN 30 AND 500
- Visualizza i motori con il parametro Name che iniziano conFaulty
- SELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE 'Faulty%'
Fornire un feedback