Estilo de lista de datos

Estilo de lista de datos

Propiedades globales de todas las listas de datos del proyecto.
BrowseName
DataListStyle
SuperType
Estilo de control(ControlStyle)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Color de fondo
BackgroundColor
Si el Aspecto es Predeterminado, Circular con borde o Rectangular con borde, es el color del botón. Si el Aspecto es Acento, el color es el establecido en la hoja de estilo en la propiedad de color de resaltado.
Color de texto
TextColor
Color del texto que se va a mostrar.
Color del borde
BorderColor
Color del borde del polígono.
Color de líneas horizontales
HorizontalLineColor
Color de líneas verticales
VerticalLineColor
Color de fondo de selección
SelectionBackgroundColor
Seleccionar color de texto
SelectionTextColor
Establece el color del texto seleccionado.
Color de borde de selección
SelectionBorderColor
Color de fondo al mover el puntero
HoverBackgroundColor
Color de texto al mover el puntero
HoverTextColor
Color de borde al mover el puntero
HoverBorderColor
Color de fondo alternativo
AlternateBackgroundColor
Ancho del borde
BorderWidth
Grosor del borde del objeto.
Familia de fuentes
FontFamily
Familia de fuentes.
Espesor de fuente
FontWeight
Espesor de fuente.
Fuente cursiva
FontItalic
Habilita o deshabilita la cursiva en el texto.
Tamaño de fuente
FontSize
Tamaño de fuente.
Color de fondo de encabezado
HeaderBackgroundColor
Color de texto de encabezado
HeaderTextColor
Color de borde de encabezado
HeaderBorderColor
Familia de fuentes de encabezado
HeaderFontFamily
Espesor de fuente de encabezado
HeaderFontWeight
Cursiva de fuente de encabezado
HeaderFontItalic
Tamaño de fuente de encabezado
HeaderFontSize
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal