Editar o sincronizar las etiquetas importadas

Sincronice las etiquetas importadas para actualizar sus tipos de datos, nombres y estructuras.
  1. Para sincronizar las etiquetas importadas
  2. En la
    Vista del proyecto
    , en una
    Estación de comunicación
    , haga doble clic en
    TagImporter
    .
    El editor se abre en una ficha independiente y muestra el estado de cada etiqueta del controlador del proyecto.
  3. Haga los cambios necesarios en las etiquetas.
  4. Seleccione
    Aplicar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.