Crear un botón que genere el informe
Genere un informe PDF con la pulsación de un botón.
Requisitos previos
- Para crear un botón que genere el informe
- Cree el botón:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- Pase el cursor por encima del botón, seleccione y escribaGenerateReportButton.
- EnPropiedades, establezcaTextoenGenerate Report.
- Configure el botón:
- EnEventos, junto aEvento MouseClick, seleccione y seleccione
- EnArgumentos de método, establezca el valor de la propiedadOutputPath.Escriba la ruta de acceso de archivo donde desea guardar el informe.Por ejemplo, escriba:C:\Users\user_name\Documents\Reports\Report.pdf
- user_name
- Su nombre de usuario de Windows. Por ejemplo,JohnDoe.
Entregue su opinión