IUANode.GetByType<T>()

Devuelve un objeto C# que coincide con el primer nodo secundario del nodo en el que se invoca el método y del tipo
T
especificado.
CONSEJO:
En Visual Studio y Visual Studio Code, la especificación del tipo exacto (
<T>
) mejora la finalización del código inteligente y facilita la identificación de errores al escribir el código.
En tiempo de ejecución, resulta obvio si el nodo que se busca es del tipo solicitado. Si el nodo buscado no es del tipo solicitado, la API devuelve
null
.
T GetByType<T>();

Argumentos

T
Clase C#
IUANode
que corresponde a la clase del objeto C# que se va a devolver.

Retornos

T
Un objeto C# que coincide con el nodo solicitado.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra un objeto C# devuelto que corresponde al primer elemento secundario del nodo
Motor
del nodo que contiene NetLogic:
var myMotor = Owner.GetByType<Motor>();
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.