Estación MELSEC Q

Objeto que representa un PLC de MELSEC Q.
BrowseName
MelsecQStation
SuperType
Estación de comunicación(CommunicationStation)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Tamaño de trabajo máximo en bytes
MaximumJobSizeInBytes
Tamaño máximo de una transmisión de etiquetas del controlador (en bytes). 0 = 128 bytes (valor máximo).
Diferencia máxima en bytes
MaximumGapInBytes
Distancia máxima en bytes entre dos etiquetas que forman parte de la misma transmisión.
Dirección IP
IPAddress
Es la dirección IP del módulo Ethernet del controlador.
Puerto
Port
Se establece en el Número de puerto de estación local de la conexión TCP o UDP configurada en el módulo Ethernet del PLC. Tenga en cuenta que se debe utilizar el formato decimal. Cuando se selecciona el protocolo TCP/IP (consulte la sección de configuración del controlador), el valor predeterminado del puerto del servidor es 0, mientras que si se selecciona el protocolo UDP/IP, el valor predeterminado es 5000.
Tiempo de espera
Timeout
Tiempo de espera máximo en milisegundos para recibir una respuesta del controlador.
Número de red
NetworkNumber
Se establece en el Número de red del módulo Ethernet del controlador.
Número de PC
PcNumber
Se establece en el Número de estación del módulo Ethernet del controlador.
Número base
NumberBase
Base numérica para gestionar la memoria del controlador.
Código de operación
OperationCode
Etiquetas
Tags
Tipos
Types
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.