Estilo de indicador

Propiedades globales de todos los indicadores del proyecto.
BrowseName
GaugeStyle
SuperType
Estilo de control(ControlStyle)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Color de fondo
BackgroundColor
Si el Aspecto es Predeterminado, Circular con borde o Rectangular con borde, es el color del botón. Si el Aspecto es Acento, el color es el establecido en la hoja de estilo en la propiedad de color de resaltado.
Color para el primer plano
ForegroundColor
Color del borde
BorderColor
Color del borde del polígono.
Ancho del borde
BorderWidth
Grosor del borde del objeto.
Color de texto
TextColor
Color del texto que se va a mostrar.
Familia de fuentes
FontFamily
Familia de fuentes.
Espesor de fuente
FontWeight
Espesor de fuente.
Fuente cursiva
FontItalic
Habilita o deshabilita la cursiva en el texto.
Tamaño de fuente
FontSize
Tamaño de fuente.
Color del identificador
HandleColor
Color del borde del identificador
HandleBorderColor
Ancho del borde de identificador
HandleBorderWidth
Tamaño de identificador
HandleSize
Radio
Radius
Radio de los ángulos de los objetos.
Color de fondo de información sobre herramientas
ToolTipBackgroundColor
Color de texto de información sobre herramientas
ToolTipTextColor
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.