Botón
Generar eventos para ejecutar métodos.
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Posición de texto | TextPosition | Posición del texto en los ejes horizontal y vertical relativos a los lados del objeto. | |
Ancho de imagen | ImageWidth | Ancho de la imagen que se va a mostrar. El valor Auto establece el ancho original de la imagen. | |
Altura de imagen | ImageHeight | Altura de la imagen que se va a mostrar. El valor Auto establece la altura original de la imagen. | |
Ajuste de línea | WordWrap | Habilitar/deshabilitar el ajuste de línea automático cuando el texto es más ancho que el contenedor. Se omite si el ancho del objeto es automático o cuando se establece una abreviatura del texto. | |
Reducción de texto | Elide | Modo de reducción de texto. Inserta tres puntos (...) en la posición indicada cuando el texto es demasiado largo para el espacio disponible. Se omite si el ancho del objeto es automático o cuando se establece el ajuste de línea. | |
Color de fondo | BackgroundColor | Si el Aspecto es Predeterminado, Circular con borde o Rectangular con borde, es el color del botón. Si el Aspecto es Acento, el color es el establecido en la hoja de estilo en la propiedad de color de resaltado. | |
Eventos
Evento MouseClick
- BrowseName
Evento MouseDown
- BrowseName
Evento MouseUp
- BrowseName
Entregue su opinión