Crear un método de un objeto

Cree un método para un objeto que se ejecutará en tiempo de ejecución. Cree un método para un NetLogic de tiempo de ejecución que va a agregar a la
Vista del proyecto
.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione el nodo del objeto.
  2. Seleccione
    Add
    y, a continuación, seleccione
    NetLogic de tiempo de ejecución
    .
    NetlogicDeTiempoDeEjecución#
    aparece en la
    Vista del proyecto
    .
  3. Haga clic con el botón derecho en
    NetlogicDeTiempoDeEjecución
    y seleccione
    Nuevo
    Método
    .
    Se abrirá
    NetLogic
    en el editor con el código agregado:
    [ExportMethod] public void MethodName() { // insert code to be executed by method }
  4. (Opcional) Cambie el nombre del método en C#.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.