Crear y configurar un almacén de datos

Crear y configurar un almacén de datos

Cree una base de datos para datos aleatorios que se mostrarán en el cuadro de lista filtrable.
  1. Cree el almacén de datos:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      Almacenes de datos
      y seleccione
      Nuevo
      Base de datos incrustada
      .
    2. Pase el cursor por encima de la base de datos, seleccione
      Edit
      y escriba
      RandomStringsDataStore
      .
  2. Configure el almacén de datos:
    1. En
      Propiedades
      , junto a
      Tablas
      , seleccione
      Add
      .
    2. Junto a
      Columnas
      , seleccione
      Add
      .
    3. Junto a
      Columna1
      , seleccione
      BaseDataType
      y seleccione
      String
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal