Estilo de entrada de datos

Propiedades globales de todos los controles de entrada de datos del proyecto.
BrowseName
DataInputStyle
SuperType
Estilo de control(ControlStyle)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Color de fondo
BackgroundColor
Si el Aspecto es Predeterminado, Circular con borde o Rectangular con borde, es el color del botón. Si el Aspecto es Acento, el color es el establecido en la hoja de estilo en la propiedad de color de resaltado.
Color del borde
BorderColor
Color del borde del polígono.
Color de texto
TextColor
Color del texto que se va a mostrar.
Color del fondo de enfoque
FocusBackgroundColor
Color del borde de enfoque
FocusBorderColor
Color del texto de enfoque
FocusTextColor
Color del marcador de posición de entrada
PlaceHolderColor
Establece el color del marcador de posición de entrada cuando el usuario no introduce ningún texto.
Seleccionar color
SelectionColor
Establece el color seleccionado.
Seleccionar color de texto
SelectionTextColor
Establece el color del texto seleccionado.
Familia de fuentes
FontFamily
Familia de fuentes.
Espesor de fuente
FontWeight
Espesor de fuente.
Fuente cursiva
FontItalic
Habilita o deshabilita la cursiva en el texto.
Tamaño de fuente
FontSize
Tamaño de fuente.
Ancho del borde
BorderWidth
Grosor del borde del objeto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.