IUANode.GetObject(browsePath)
Devuelve un objeto C#
IUAObject
que corresponde al primer objeto secundario del nodo en el que se invoca el método. El nombre del objeto devuelto se corresponde con el argumento.IUAObject GetObject(stringbrowsePath);
Argumentos
- browsePath(string)
- Puede ser una de las siguientes opciones:
- BrowseNamedel objeto
- La ruta del objeto en el modelo de información, expresada de manera exclusiva como una secuencia de valoresBrowseNameseparados por/
Retornos
- IUAObject
- Un objeto C# que coincide con el objeto solicitado.
Ejemplos
Los siguientes ejemplos muestran un objeto C# devuelto que corresponde al objeto
Motor1
:var motor1 = Owner.GetObject("Machine1").GetObject("Motor1");
var motor1 = Owner.GetObject("Machine1/Motor1");
Entregue su opinión