Depurar NetLogic localmente

Para identificar, investigar y solucionar problemas con el código NetLogic, utilice Visual Studio o Visual Studio Code localmente.
Para depurar un NetLogic remotamente, consulte Depurar NetLogic de manera remota.
CONSEJO: Los errores de NetLogic se registran en tiempo de ejecución en el panel de registro de
FactoryTalk Optix Studio
. Los errores en tiempo de ejecución de NetLogic se notifican en la ficha del destino en el que se ejecuta la aplicación (por ejemplo,
Salida del emulador
). Los errores de NetLogic de tiempo de diseño se notifican en la ficha
Salida
.
Para obtener más información, consulte la documentación del editor de código externo.
Requisitos previos
  1. Para depurar NetLogic
  2. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir solución .NET
    .
    Se abre el editor de código externo predeterminado.
    CONSEJO: Rockwell Automation recomienda utilizar Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code como editor de código predeterminado. Es posible que algunas funciones de ayuda al desarrollo no estén disponibles si se utiliza un editor de código diferente.
  3. Depure una de las siguientes opciones:
    • NetLogic de tiempo de ejecución. En el editor de código externo, depure
      FTOptixRuntime
      y, en
      FactoryTalk Optix Studio
      , seleccione
      En ejecución
      .
      CONSEJO: Puede ejecutar el proyecto en el destino del emulador para la depuración.
    • NetLogic de tiempo de diseño. En el editor de código externo, depure
      FTOptixStudio
      y, en
      FactoryTalk Optix Studio
      , haga clic con el botón derecho en un NetLogic y seleccione un método para ejecutarlo.
  4. Detenga el depurador y el tiempo de ejecución de la aplicación y, a continuación, edite el código.
  5. Repita 2.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.