Crear objetos Motor

Crear objetos Motor

Cree los datos del objeto Motor de muestra para rellena las cuadrículas de datos.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Modelo
    y seleccione
    Nuevo
    Objeto
    .
  2. Pase el cursor por encima del objeto, seleccione
    Edit
    y escriba
    Motor
    .
  3. Agregue y configure variables:
    1. En la parte superior de
      Propiedades
      , agregue tres variables seleccionando
      Add
      y seleccionando
      Variable
      .
    2. Para cambiar el nombre de las variables, pase el cursor por encima de cada variable, seleccione
      Edit
      y escriba:
      • Speed
      • Acceleration
      • ManufactureDate
    3. Junto a
      ManufactureDate
      , seleccione
      Int32
      y
      DateTime
      .
      CONSEJO: Si no aparece la opción requerida, active la casilla
      Mostrar todo
      .
  4. Convierta el objeto Modelo en un tipo de objeto:
    1. En
      Vista Tipo
      , haga doble clic en
      Modelo
      .
    2. Desde
      Vista del proyecto
      , arrastre
      Motor
      a
      Vista Tipo
      .
  5. Cree y organice las instancias del objeto Motor:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      Modelo
      y seleccione
      Nuevo
      Carpeta
      .
    2. Pase el cursor por encima de la carpeta, seleccione
      Edit
      y escriba
      MotorObjects
      .
    3. En
      Vista del proyecto
      , arrastre
      Motor
      a la carpeta
      MotorObjects
      .
    4. Pase el cursor por encima de
      Motor
      , seleccione
      Edit
      y escriba
      FaultyMotor
      .
    5. Para crear nueve instancias del objeto Motor, arrastre
      MotorType
      desde
      Vista Tipo
      a la carpeta
      MotorObjects
      en
      Vista del proyecto
      .
    6. Establezca los valores de las variables
      Acceleration
      ,
      ManufactureDate
      y
      Speed
      para cada instancia del objeto Motor.
      CONSEJO: Puede introducir cualquier dato en el formato correcto. Estos datos se usarán para rellenar las cuadrículas de datos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal