Crear UIPopulator NetLogic
Apunte NetLogic hacia los objetos gráficos.
- EnVista del proyecto, seleccioneUIPopulator.
- EnPropiedades, en la parte superior, seleccioney seleccioneVariable.
- Pase el cursor por encima de la variable, seleccioney escribaModelObject.
- Junto aModelObject, seleccioneInt32y seleccioneNodeId.CONSEJO: Si no aparece la opción requerida, active la casillaMostrar todo.
- Cree un vínculo dinámico entreModelObjecty .
Entregue su opinión