Codificación

Modo de descodificación del contenido de la ubicación de la memoria.
BrowseName
Encoding

Valores

Value
DisplayName
Descripción
0
Predeterminado
1
Solo fecha
2
USINT
3
UINT
4
UDINT
5
ULINT
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.