- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
Ejemplos de consulta de datos numéricos
Ejemplos de consultas para filtrar motores en función de diferentes propiedades.
- Visualizar objeto Motor5
- SELECT * FROM Model WHERE BrowseName = 'Motor5'
- Visualizar motores con aceleración de 20
- SELECT * FROM Model WHERE Acceleration = 20
- Visualizar motores con aceleración de 20 y velocidad entre 300 y 500
- SELECT * FROM Model WHERE Acceleration > 20 AND Speed BETWEEN 30 AND 500
- Visualizar motores de nombres que comienzan conFaulty
- SELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE 'Faulty%'
Entregue su opinión