Propiedades comunes
Las propiedades disponibles de los objetos de la interfaz de usuario dependen del objeto seleccionado.
Propiedad | Descripción | Valores |
---|---|---|
Nombre | Nombre del objeto. | Valor de cadena. |
Tipo | Tipo de objeto. | Valor no editable. |
Aspecto
Propiedad | Descripción | Valores |
---|---|---|
Visible | Visibilidad del objeto en tiempo de ejecución |
|
Habilitada | Si el objeto permite la interacción del usuario en tiempo de ejecución |
|
Opacidad | Transparencia del objeto | Valores numéricos de 0 a 100, donde 0 hace que el objeto sea transparente. |
Parpadeo | Permite que el objeto parpadee periódicamente y se omite cuando el objeto no es visible |
|
Rotación | Rotación del objeto alrededor de su punto central | Valores numéricos. Los valores positivos indican rotación hacia la derecha en grados. |
Color del borde | Color del borde del objeto | Cualquier color seleccionado o especificado de la etiqueta vinculada. |
Color de relleno | Color de relleno del objeto | Cualquier color seleccionado o especificado de la etiqueta vinculada. |
Grosor de borde | Grosor del borde del objeto en píxeles | Valor numérico. |
Radio de esquina | Curvatura de las esquinas de un rectángulo en píxeles | Valor numérico. |
Prueba de posicionamiento visible | La posibilidad de que el usuario seleccione el objeto para ejecutar métodos de eventos en tiempo de ejecución |
|
Mover destino | Determina si el objeto o el objeto antecesor se puede mover en tiempo de ejecución. |
|
Tamaño y diseño
Propiedad | Descripción | Valores |
---|---|---|
Alineación horizontal | Alinear los objetos seleccionados horizontalmente en la ventana |
|
Alineación vertical | Alinear los objetos seleccionados verticalmente en la ventana |
|
Ancho | Ancho del objeto | Valor numérico en píxeles |
Altura | Altura del objeto | Valor numérico en píxeles |
Margen izquierdo | Distancia, en píxeles, entre el borde izquierdo de la ventana y el lado izquierdo del objeto | Valor numérico |
Margen superior | Distancia, en píxeles, entre la parte superior de la ventana y la parte superior del objeto | Valor numérico |
Margen derecho | Distancia, en píxeles, entre el borde derecho de la ventana y el lado derecho del objeto | Valor numérico |
Margen inferior | Distancia, en píxeles, entre la parte inferior de la ventana y la parte inferior del objeto | Valor numérico |
Entregue su opinión