Configurar el tiempo de espera de inactividad de una sesión
Utilice
IdleTimeoutEvent
de la sesión interfaz de usuario para tener un tiempo de espera de inactividad aplicable a toda la sesión y al motor de presentación.- En laVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpetaUIy seleccione .SesiónDeInterfazDeUsuario# (type)aparece en laVista del proyecto.
- ConSesiónDeInterfazDeUsuario# (type)seleccionado, dentroPropiedades, enDuración del tiempo de espera de inactividad, introduzca la duración del tiempo de espera.
- EnTiempo de espera de inactividad activo, seleccioneVerdadero.
- EnEventosdespués deIdleTimeoutEvent, seleccioneAgregar nuevo método, expandaComandosy navegue para seleccionar el comando que se ejecutará cuando se active el evento de tiempo de espera.
Entregue su opinión