Configurar una hoja de estilo
Configure una hoja de estilo para cambiar las propiedades de la hoja de estilo. Algunas propiedades de estilo muestran una vista previa en el editor.
- EnVista del proyecto, expanda la carpetaUIy seleccione la hoja de estilo para editarla.
- EnPropiedades, configure las propiedades de la hoja de estilo.CONSEJO: Para cambiar el valor de una propiedad, seleccione para introducir un valor manualmente, o seleccioneAgregar vínculo dinámicoSeleccionar color, arrastre para seleccionar el color y elijaSeleccionar.
Entregue su opinión