Etiqueta Modbus
Objeto que representa una etiqueta del PLC Modbus.
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Área de memoria | MemoryArea | Ubicación de la memoria del controlador en la que se leerán o se escribirán las etiquetas. | |
Número de registro | NumRegister | Dirección en la ubicación de la memoria en la que se leerán o escribirán las etiquetas. | |
Desplazamiento de bits | BitOffset | Posición del registro de área de memoria desde la que se comienza a leer/escribir. La posición 0 del registro de retención (posición inicial) corresponde al registro 4001. | |
Entregue su opinión