Crear un medidor lineal

Cree un medidor que le permita ver y controlar la temperatura actual.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Medidor lineal
    .
  2. Configure el medidor:
    1. En
      Propiedad
      , cree un vínculo dinámico entre
      Valor
      y
      ProjectName
      Modelo
      Temperature
      .
    2. Junto a las
      Zonas de advertencia
      , seleccione
      Add
      .
    3. En
      ZonaDeAdvertencia1
      , cree un vínculo dinámico entre
      Desde
      y
      ProjectName
      Alarmas
      AlarmaDeNivelExclusiva1
      Límite alto
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    4. En
      ZonaDeAdvertencia1
      , cree un vínculo dinámico entre
      Para
      y
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      MedidorLineal1
      Valor máximo
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
    5. En
      ZonaDeAdvertencia1
      , establezca
      Color
      en
      #fe1414
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.